This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471:温度传感器校准

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F147, MSP430F148, MSP430FG438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594770/msp430f67471-temperature-sensor-calibration

器件型号:MSP430F67471
主题中讨论的其他器件:MSP430F147MSP430F148MSP430FG438

您好、查姆斯、

Cust 正在使用嵌入在 MSP430F67471IPZR 中的温度传感器。

按照数据表注(4)第91页中的建议进行单点校准后、我们仍会在其他温度下看到很大的差异(斜率问题)。 在本例中、单点校准是在+20 °C 下执行的 器件的温度为-40 °C、回读温度仅为-30 °C  理论上,可以按照用户指南(SLAU208O)第1.13.5.3章所述执行两点校准,但这是不切实际的,而且非常耗时:

 

 

 

 

《用户指南》介绍了典型的传感器传递函数,如下所示:

 

 

 

根据此函数、斜率为 TCsensor = 2.52mV/°C

问题:

对于不同的 MSP、此斜率的可重现性如何?

数据表和用户指南(SLAU208O)中均未找到 TCsensor 的技术规格。

您能向我提供温度传感器的规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否未使用 TLV 校准值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在第148页的数据表中找到 TLV 数据

    在这里、您可以看到内部 VREF (1.5/2.0/2.5V)在30和85C 下的 TLV 校准日期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 TLV 校准日期、我可以检查 MSP 是否已在 TI 进行校准。
    但是、我们仍然不知道测量温度和预期温度之间允许的差异是什么。
    在本例中、我们在单个温度+20°C 下执行了校准
    在-40时、一些器件读回-32。

    我们想了解这是预期结果还是非预期结果。

    因此、我们希望了解有关单点偏移校准后精度的更多信息。

    可以帮帮我们吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表未指定单点校准的最大容差。 因此、不保证任何内容。

    显然、您需要应用两点校准。 (校准值是任何特定芯片的常量、因此您可以在启动时计算乘法因子、并使用定点算术。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。
    我们知道、未指定单点校准的容差。 但是、TI 在 TLV 块中存储的两个参考值的容差是怎样的?
    如果我们使用它们、那么传递函数的斜率精度是多少?
    过去、我们在器件中设计了大量 MSP (例如 MSP430F147、MSP430F148、MSP430FG438)。
    所有这些器件在3.55 +/-3% mV/°C 时都具有额定斜率精度
    MSP430F67471IPZR 的此类信息我们确实很想念。