This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5438:用户体验演示

Guru**** 2555080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594513/ccs-msp-exp430f5438-user-experience-demo

器件型号:MSP-EXP430F5438

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我从 TI 网站下载了 zip 文件以获取用户体验程序。 尝试构建和调试它们。 即使在调试和运行之后、LCD 屏幕也不会像原来那样显示 TI 标识。 我可能会对流程的处理方式出问题。 请帮帮我。

我使用的是 CCSv6.1和 MSP-EXP430F5438试验板。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunidhi、

    您是否遵循了 MSP-EXP430F5438试验板用户指南的软件安装和调试部分?

    MSP430您有 MSP430F5438还是 MSP430F538A? 您有哪个版本的实验板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jace!
    感谢您的回复。
    是的、我一直按照用户指南操作、直到运行用户体验演示。 它说屏幕应该与 TI 徽标拼接、这与我没有关系。
    我正在使用 MSP-EXP430F5438 REV 0-03板和 MSP430F5438A 芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunidhi、

    您可以尝试在 MSP430Ware 中使用代码版本吗? 此版本可能更新版、并可与当前版本的 CCS 配合使用。

    在 CCS 中、请导航至"关注"。 TI Resource Explorer -> Software -> MSP430Ware -Vxxxxxx -> Development Tools -> MSP-EXP430F5438 -> Demos -> User Experience Project。 在这里、您应该能够编译并将下载到器件上。

    此外、您所用的电路板是刚从盒子中缝制的、还是以前使用过? 如果之前使用过、您能否再次检查它是否已被修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jace!

    最初我尝试在 cv7上使用 MSPWare,在调试之后,唯一的错误是编译器版本不兼容,我应该使用版本4.1.5。 我也尝试过这种方法、但程序根本没有导入到工作区中。  

    现在、我遇到的误差之一是-  

    严重性和描述路径资源位置创建时间标识
    无法打开源文件"...\MSP-EXP430F5438 HAL\hal_MSP-EXP430F5438.h" MSP-EXP430F5438_User_Experience main.c 第12行1494479281384 3

    除此之外、我还会收到一些错误、指出.xml 文件不会在 ccsv6/ccs_base/scripting/examples/c64/tisim_c64xpcpue.ccxml 下退出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunidhi、

    我也能够在 CCS7上重复您的问题。 所有内容似乎都已正确构建/下载、但液晶屏上从未显示闪屏或菜单。 我认为这与最新编译器版本与此项目所基于的旧版本不兼容有关。 通过首先删除工作空间中的当前项目并重新导入干净的版本、我能够使项目正常工作。 然后、您必须下载项目的原始编译器。 要执行此操作、请导航至 Help -> Install New Software。 取消选中底部附近的框、其中显示"仅显示可用软件的最新版本"。 在顶部的下拉菜单中、选择"Code Generation Tools Update"。 展开 TI 编译器更新菜单并搜索 MSP430编译器工具 v4.1.5。 下载此编译器、CCS 将要求您重新启动 CCS 以完成安装。 重新启动 CCS 后、使用 Project Build settings 菜单中选择的编译器 v4.1.5清理和编译工程。 下载/调试、您应该具有板载用户体验并能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jace!

    感谢您的回复 、我能够运行用户体验程序、但有一些疑问

    1。 是否有任何方法可以访问 MSP EXP 430 F 5438板上 MSP430F5438A 芯片的 ADC?

    2.编程器 MSP FET430UIF 将代码上传到控制器中、而不会出现任何问题。 但是当我将用户体验代码上传到试验板时,LCD 在任何情况下都是空白的,背光是打开的。 已尝试换用 LCD、但无法正常工作。 我出了什么问题?

    3.电路板上端口 x.y 接头的用途是什么?

    4.为什么在 XTAL1附近缺少负载电容 C59和 C60。

    产品网站建议在 MSP430F5438试验板上使用 MSP430F5438芯​片、但我使用的是 MSP430F5438A 芯片。 这会导致问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunidhi、

    对于您在这里的大多数问题、请参阅实验板用户指南以获取答案。 对于晶体电容器、电路板设置为使用 MSP430内的内部电容器。 Portx.y 接头可让您访问 MSP430上的不同引脚。

    请使用 MSP430F5438A 版本的芯片、因为这是最新版本。 "A"表示对零件所做的主要版本更改。