This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5133:CC430F5133

Guru**** 2553920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596092/cc430f5133-cc430f5133

器件型号:CC430F5133

我将 CC430F5133用于有源 RFID 标签项目。 在此过程 中、我将使用无线电唤醒模式来读取和写入标签数据、例如标签 ID、射频波特率、通道、传输间隔和发射功率。 标签将始终处于 WOR 模式、同时将在指定的时间间隔内传输其 ID。 我使用两个不同的通道进行 WOR 和 Tag 传输。 我仅使用 WDT 来生成时间间隔。 自从我使用50个标签后、一切都进展顺利。 现在我将标签数量增加到了100、有些标签不工作、我认为代码正在挂起、我找不到问题发生的地方。 希望获得经验丰富的工程师的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的帖子已移至 MSP 论坛、因为从软件的角度来看、它们曾经支持 CC430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 在印度金奈、是否有用于 MSP 相关软件问题的 FAE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否参考了 SLAA459的 CC430x513x WOR 示例? www.ti.com/.../slaa459a.pdf

    您可以使用调试器测试代码挂起的理论、并找出原因。 如果标签的后半部分总是掉落、我预计会涉及时间竞赛条件。 启动发送器时、请确保通过轮询面和 STX 正确停止 WOR 模式、否则可能会遇到 RX 模式超时。

    此致、
    Ryan