This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:3D-PRINTERPACK Eagle Schematic "Correction"

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-PRINTERPACK, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596563/msp430f5529-3d-printerpack-eagle-schematic-correction

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSPWARETIDM-PRINTERPACKMSP-EXP430F5529LP

我感谢 Eagle 原理图和板级配置文件的开发工作;它们是一项巨大的优势。

我想为原型发送板级配置文件、但在发送之前、我想了解 launchpad 接头上注明的"更正"是否存在任何问题。  我已经检查了布局、没有看到基准引脚之间有任何连接、但希望确保我没有错过重要的内容。 TIA

Bob

FWiw -我已经注意到 MSPWARE 说明中的注释、即使用不仅限于驱动3D 打印机 。我正在尝试使用 X-Y 步进器制作一个小型地震震动表来评估加速计。 再次感谢在电路板和固件中付出的努力;大家都非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    很高兴听到您能够使用 TIDM-PRINTERPACK 软件和设计文件。 原理图中提到的"更正"是指 MSP-EXP430F5529LP 头封装、它分别使用引脚3.5、3.6、8.1和8.2、而不是正确的5.1、5.0、3.5和3.6。 这些更改仅按符号表示、不会影响 BoosterPack 的实际操作。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    感谢您的快速回复、并确认我认为可能发生的情况。
    如果我的摇动表按预期工作、我将共享源文件和设计文件。 我当前的计划是使用我的 Prusa 打印机来制造表硬件。 应该是一个有趣的项目。 )

    此致、
    Bob