This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:LaunchPad_Temp_GUI.exe 问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596595/msp-exp430g2-launchpad_temp_gui-exe-issue

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

大家好、

一位教授问:

"我尝试在装有 Windows 7 Enterprise Service Pack 1的 Dell Latitude E6540个人计算机上使用"LaunchPad_Temp_GUI.exe",但接口无法启动。 我还尝试在管理员模式下启动它、但没有更改。 PC 上连接了 MSP-EXP430G2 Launchpad、且 UART 应用(COM xx)正常运行。 请给我一些关于此意外情况的提示。

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、您好!

    我让 GUI 处理我的设置。 确保 MSP-EXP430G2-LaunchPad 用户体验应用程序代码已编程到 MSP430G2553器件、LED1和 LED2也会闪烁。 按下 S2will put the device into temperature mode (S2will 使器件进入温度模式)。 在 GUI 内键入正确的 COM 端口并按 Enter 键后、GUI 应开始显示当前温度。 确保针对 SW UART 模式垂直安装 TXD 和 RXD 跳线。

    此致、
    Ryan