This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:MSP430G2955是否适合 MSP430 LaunchPad 开发套件?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596400/msp430g2955-does-msp430g2955-fit-into-msp430-launch-pad-development-kit

器件型号:MSP430G2955
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553MSP-EXP430G2

我有一个 MSP430 lanchpad 开发套件、其中包含 msp430g2553微控制器、我想知道 MSP430G2955是否会加入到这个 LaunchPad 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否询问您是否能够将 SMD 器件插入 DIP 插座?

    《MSP-EXP430G2用户指南》的第4.7节列出了支持的器件。 G2955不在此列表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、G2955与什么 Launchpad 兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有现代 LaunchPad (即除 MSP-EXP430G2之外的所有 LaunchPad)上的 eZ-FET (lite)仿真器支持所有型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有 eZ430-F2013开发工具吗? 它是否适用于 G2995、或暗示它仅适用于 F2013?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Joe Shoshana"]

    我有一个 MSP430 lanchpad 开发套件、 其中包含 msp430g2553微控制 器、我想知道 MSP430G2955是否会加入到这个 LaunchPad 中。

    [/报价]
    G2 LP 可用于通过 SBW 使用 MSPspdebug 刷写 MSP430G2955。
    G2 LP 可用作 BSL 基础、用于通过 BSL (基于 sla535 Launchpad 的 MSP430 UART BSL 接口)刷写 MSP430G2955。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 记忆棒工具 支持 的 MCU 更少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、感谢您的观看。
    您能不能指导我使用与 G2955兼容的工具
    我找不到与 G2955兼容的开发工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我说过的、所有其他 MSP430 LaunchPad 都可以作为目标访问 G2955。 (它们没有插座;您必须使用一束电线将仿真器连接到您自己的电路板或试验电路板。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="Joe Shoshana">首先感谢您抽出宝贵时间参与。
    您能不能指导我使用与 G2955兼容的工具
    我找不到与 G2955[/quot]兼容的开发工具

    http://forum.43oh.com/topic/3622-programming-a-msp430g2955/?do=findComment&comment=36737

    是的、v1.5 LP 没有"硬件"或"固件"干扰、因此无法对 G2955进行编程。  我相信其他的 G2xx4和 G2xx5芯片是类似的。  MSPDebug 只需要新的 ID 代码和详细信息(或者您需要构建当前的 GIT 版本--请参阅 http://mspdebug.sourceforge.net/download.html ),否则它会退出并忽略您的芯片。