This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438:计算机无法看到 MSP430F5438

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595955/ccs-msp430f5438-computer-cannot-see-msp430f5438

器件型号:MSP430F5438
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PZ5X100MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

当我创建项目并尝试识别器件时、我收到以下错误。 初始化仿真器时出错:未找到 USB FET。 我在尝试编译和加载闪烁 LED 模板的代码时也收到此错误。 我尝试重新安装 CCS、因为它附带了与器件通信所需的驱动程序包、但这并没有解决问题。 如果有任何帮助,将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是 MSP 目标或 CCS 安装/工程的问题、而是用于对其进行编程和通信的 FET 工具。 您使用的是什么 TI EVM 以及使用的是什么 FET 工具?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我第一次使用微控制器、因此我不熟悉 TI EVM 和您谈到的 FET 工具。 我的理解是、我应该能够安装 CCS 软件包并通过 USB 插入 MSP430F5438、然后从那里继续。 FET 工具和 TI EVM 是否是额外的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您打算通过 USB 进行编程,则需要 BSL 通信接口,您可以在《MSP430TmMCU 的 USB 现场固件更新》(SLAA452) 中找到更多信息:www.ti.com/.../slaa452c.pdf

    您可以使用 BSL-scripter 工具(SLAU655)在主机 PC 和 MSP 目标之间进行交互: www.ti.com/.../slau655c.pdf

    但在刚开始时、我希望您使用 JTAG 接口和 MSP-FET 工具。 您使用的是 MSP-EXP430F5438、MSP-TS430PZ5X100还是定制板?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 MSP-EXP430F5438。 那么、购买 MSP-FET 工具是否是使用此电路板的最佳方式? 我是否需要其他东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该购买 MSP-FET、这将是唯一需要的工具。

    此致、
    Ryan