This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:参考校准信息 slau208o/p 与数据表的对比

Guru**** 2555350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595960/msp430f5342-reference-calibration-information-slau208o-p-vs-the-data-sheet

器件型号:MSP430F5342

我已经阅读了第1.13.5节(不是问题)、但参考的校准值有一些(在我看来)。

1.13.5显示如下:

CAL_ADC_15VREF_FACTOR =(V_REF+/1.5V)* 2^15
但是、数据表指出1.5V 基准电压实际上为1.49。
2V 基准也是如此数据表中的状态为1.98。
校准系数基于 slau208n 的状态或数据表中参考的标称值。
我非常欣赏至少在那里的数据。 我不知道要使用哪个值来检查有效值、从而也使用它们。
谢谢!
斯蒂芬

CAL ADC VREF 系数 REF
15 2.
2.0
__ 20 _=´μ A
+


CAL ADC VREF 系数 REF
15 2.
2.5.
__ 25 _=´μ A
+


CAL ADC VREF 系数 REF
器件描述符表 www.ti.com
82 SLAU208P–2008年6月–2016年10月修订
提交文档反馈
版权所有Copyright2008–2016、Texas Instruments Incorporated
系统复位、中断、和运行模式、系统控制模块
(SYS)
1.13.5校准值
TLV 结构包含可用于提高测量能力的校准值
各种功能。 给定器件上可用的校准值显示在的 TLV 结构中
器件特定数据表。
1.13.5.1 REF 校准
REF 模块的校准数据由三个字组成、每个基准电压一个字
可用(1.5V、2.0V 和2.5V)。 基准电压在室温下测量。 测量值
在存储到 TLV 结构之前、将值标准化为1.5V、2.0V 或2.5V:
(2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内置基准电压输出设计为1.5V、2V 或2.5V、但 MSP430F534x 的输出电压通常分别为1.49、1.98和2.5V。 您还可以看到、数据表中的不同器件之间存在一些差异、这些值在 F5xx/6xx 系列中略有差异。 用户指南中的基准校准方程使用内部基准的预期值、因为它考虑了所有 F5xx/6xx 器件、但如果您认为典型的 MSP430F543x 值将为您提供更精确的结果、则可以使用这些值。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我尝试更具体地重述我的问题、我想知道参考的校准信息是基于什么。 (我曾说过尝试)。
    是 REF_CAL_factor、基于参考或数据表的 slau208p 1.5/2.0/2.5伏、其读数为1.49/1.98/2.5。 因此、对于等式 REF_CAL_factor =(Value*2^15)/REF_value、换句话说、REF_Value 1.5或1.49。 这就是我想知道的。
    我正在尝试验证基准的校准数据是否正确(或是否存在该数据)。

    谢谢!

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    存储在 TLV 中的 CAL_ADC_REF_FACTOR 字随单位的变化而变化、并计入在生产过程中评估的该特定器件的真正内部基准值(VREF+)、在存储之前使用预期值进行标准化。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、CAL_ADC_REF_FACTOR TLV 数据(应该)在单位之间变化。 我想知道 MSP430F5342的预期值是多少。 IE 1.5V 或1.49V (是1.5V 预期值 IE 预期值源自 slau208p、或者是数据表1.49中列出的用于参考的预期值)。 在本例中、我在前一条消息中调用了预期值 REF_VALUE。 这是感兴趣的领域。

    谢谢!

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.5V 是预期值。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的耐心。
    也感谢你的帮助。

    斯蒂芬