This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如何使用 TI 提供的内置引导加载程序来使用串行通信对 msp430f6779a 进行编程

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595437/msp430f6779a-how-to-use-built-in-bootloader-provided-by-ti-to-program-msp430f6779a-using-serial-communication

器件型号:MSP430F6779A

大家好、

我想使用 TI 提供的内置引导加载程序、使用串行通信对我的器件进行编程。 我不想开发任何自定义引导加载程序、因为我已经尝试过这些操作、但没有成功、因为我无法在我的系统上运行 BSL 脚本程序、可能没有任何版本与32位系统兼容。 我需要帮助才能使用内置的引导加载程序对我的器件进行编程...>>>

谢谢、此致、

Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    您似乎已经从 此问题的广泛支持: e2e.ti.com/.../589091

    似乎您的问题现在集中在 Windows XP 系统可用的主机 BSL 编程工具上(32位不是问题)、而不是片上 BSL 应用程序、对吧?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当然、32位是个问题、因为到目前为止、我没有获得任何更新、表明 Windows 32位不支持该工具、或者它只是在 Windows XP 中造成问题...但是、无论我没有为我的主机系统获取任何32位 BSL 编程工具 Windows XP,这就是我想跳转到片上 BSL 程序的原因。。 如果你有任何想法,请帮助

    谢谢、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    如果您不希望使用自定义 BSL 或 BSL-Scripter 工具对片上 BSL 进行编程、则需要开发自己的主机应用程序、以控制 RST/TEST 进入序列或以某种方式指示终端应用程序跳转到0x1000进行 BSL 调用。 然后、UART 驱动程序必须使用 SLAU319第3节中定义的协议进行通信、以便通过 BSL 发送命令和数据。

    此致、
    Ryan