This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596050/ccs-msp430fr5969-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用 MSP4305969FR 器件。  

我想在 FRAM 和 SRAM 之间移动数据。  

我查阅了有关 FRAM 的文档,该文档是 'M430TmFRAM 技术–操作方法和最佳实践'[SLAA628],以及'C 代码从 IAR 到 CCS 的编译'[SLAU157AN]

它说我可以使用#pragma PERSISTENT (x)将数据保存在 FRAM 中。

那么、如果我想将数据从 SRAM 移动到 FRAM、那么我会获得数据并使用#pragma PERSISTENT (x)命令将其保存到 FRAM 中吗?  

如何将 FRAM 中的数据移动到 SRAM?

Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以像 SRAM 一样访问 FRAM。

    为什么要复印? 您要尝试解决的实际问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想估算 SRAM 和 FRAM 的访问时间。

    此外、我还想了解从 SRAM 到 FRAM 以及从 FRAM 到 SRAM 的数据迁移开销。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅《用户指南》的第7.1、7.3和7.5节。