This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430fr4133:MSP430fr4133无法读取在 UART 上接收到的完整帧

Guru**** 2580285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596076/ccs-msp430fr4133-msp430fr4133-unable-to-read-complete-frame-received-on-uart

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用无线设备来接收数据并将其转发到 MSP430fr4133。我能够读取  接收到的帧的起始定界符、但无法读取剩余的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的代码中存在错误。 您尚未显示的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /*char rx_data;
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止看门狗计时器

    init_gpio();

    init_clock();

    init_uart();

    RX_DATA = EUSCI_A_UART_receiveData (EUSCI_A0_BASE);//将接收到的数据存储在变量中。RXBUF 被读取时、RXIFG 标志自动复位

    }while (rx_data!=0x7E);


    if (Rx_DATA=0x7E)//此条件表示从这里开始的帧


    RX_DATA = EUSCI_A_UART_receiveData (EUSCI_A0_BASE);
    }*/
    我正在尝试读取接收到的帧的下一个字节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部任何内容/*… */是注释、未执行。