This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R 版本 D VQFN64材料过期(非样片)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595367/msp432p401r-msp432p401r-rev-d-vqfn64-material-out-of-date-not-samples

器件型号:MSP432P401R

您好、TI、

到目前为止、我在  LQFP100封装版本 C 中使用的 MSP432P401R 都很好。

我决定改用 VQFN64。 从 Mouser 购买的器件以 Rev D 的形式提供

我收到错误消息:您的 MSP432P401R 材料已过期、不再受支持。 要获得具有附加功能的最新器件、请从订购新样片。

这些产品是从 Mouser 购买的(其中25个)。 您建议我怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在论坛上发帖。

    您是否有机会仍拥有发货标签并可以上传其图片?

    它应位于器件发运时所用 ESD 袋的外部。

    此致、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    不。 我完全没有想到这种问题。
    这些零部件是在4月17日订购的。 我焊接了其中的12个、将其余的存放在套件盒中、并丢弃了包装袋。

    我应该向 Mouser 投诉吗? 内的芯片是否有可能不是 Rev D? 我能帮助您读取芯片的任何内容吗?

    最终、我需要尽快更换部件。 请确认这些芯片不能再执行任何操作、我将再次订购更多芯片。 这次、我将保留封装、直到我执行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很可能是您使用的 IDE 版本存在问题、在这种情况下、您不需要更换设备、只需进行 IDE 更新。

    您能告诉我您如何连接到器件吗? (CCS/IAR/...)?

    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在 IAR 7.60和 CCS 5.1.0中尝试过这种方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS5.10将不适用于修订版 D 您可以通过 此链接更新到最新的 CCS 吗?

    您将需要最新的器件支持和头文件才能使用该器件。

    我还将检查正确的 IAR 版本、但我相信您将需要 V7.80.3或更高版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、感谢您的帮助!
    CCS 工作正常。 似乎我使用旧编译器来测试这些芯片。
    我假设较新版本的 IAR 也能正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我遇到了相同的问题。我使用 IAR V7.60和 ChipRevD、它显示"Wed May 17、2017 09:04:38:您的 MSP432P401R 材料已过期、不再受支持。"、并且无法进行仿真。

    我已经尝试过 IARV7.80.2、它仍然显示"过时"、但可以进行仿真。

    我试过 IARV8.11.1、它没有任何错误、工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 IAR 7.80.3应该能让您正常启动并运行。
    感谢您回来为我们提供最新信息。 希望这是一个可行的解决方案!

    -Priya