This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:通过串行端口实时获取 RawCount 值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595621/msp430fr2633-get-the-rawcount-values-in-real-time-via-serial-port

器件型号:MSP430FR2633

大家好、

我将 CapTIvate 开发套件与 MSP430板配合使用、并使用 HID 桥通过 USB 与计算机连接。

我使用在 CapTIvateDesignCenter 中生成代码、然后使用 CCS 进行调试和更新。

我知道如何在设计中心实时(间接)查看电容变化值。 我还知道可以将这些数据(RawCount)以"CVS"格式传输到计算机。

我希望实时获取这些值、以便在 Python 程序中使用、在该程序中、我需要这些值来更改变量。  

你们有什么建议吗?

此致、

吉尔贝托·卢雷罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否获得 UART 数据以显示在 Python 或其他终端程序中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道。 如何使用此开发套件获取 UART 数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gilberto、

    与设计中心如何与目标 MSP430进行通信类似、这需要使用 CapTIvate 协议层来驱动具有正确数据包类型的 UART。 所有这些内容都包含在 CapTIvate 技术指南的软件库->通信模块中: software-dl.ti.com/.../ch_lib.html

    此致、
    Ryan