This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2111:链接错误

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595494/ccs-msp430f2111-error-linking

器件型号:MSP430F2111
主题中讨论的其他器件:CC430F5123

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我被这个错误卡住了,不知道该怎么做。 请参阅随附的屏幕截图。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    您从何处获取代码? 您能否将项目恢复到工作状态、如果是、会导致问题的其他因素是什么? 尝试清理和重建项目、或提供有关该问题的更多详细信息。 未解析的符号错误表示您在项目中多次定义了一个变量(与未定义的变量相比、该变量根本不包含头文件)。 您需要进行检查以确保全局变量不会被多次声明。 通常、当您在头文件中声明变量并多次包含头文件时、会发生这种情况。 为此、您应该研究项目属性的 Include Options。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听从您的意见,现在一切正常,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我有一个新错误,请参阅附加的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed、

    CC430F5123只有8KB 的闪存存储器、您的总代码大小为~11.5KB。 您将需要进一步优化代码、切断不需要的固件段或升级到具有更多内存的器件。

    此致、
    Ryan