This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6735A:MSP430F673x 的 ESD 等级

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6735, MSP430F6736, MSP430F6735A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595397/msp430f6735a-esd-grade-of-msp430f673x

器件型号:MSP430F6735A
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6736MSP430F6735MSP430F6736

大家好、TI 人、

 你好。

 我们将 使用 MSP430F6735IPN 设计单相电子电表 请参阅 TI EVM EVM430-F6736、我们需要您在以下问题中进行讲授:

1. 是否适合在 单相电子电表设计中使用 MSP430F6735代替 MSP430F6736?

 MSP430F6735和 MSP430F6735A 有何区别?

MPN 具有 MSP430F673x 系列中最高的 ESD 等级、也可用于 单相电子电表应用。

 顺便说一下、当打开 TI EVM EVM430-F6736附近的 stun gun 枪时、发现 LCD 闪烁/复位、我们需要使用更高的 ESD 等级 MSP430来解决这个问题、请告知。

此致

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、

    这些组件之间的唯一区别是 RAM 减少4 KB、如果您不需要此额外空间、则可以更换设备。
    2.以下应用报告(SLAA666)概述了 A 和非 A 器件之间的差异、请注意、不建议在新设计(NRND)中采用此系列的非 A 器件: www.ti.com/.../slaa666.pdf
    3和4。 同一系列的所有器件都具有相似的 ESD 性能、但是 A 器件硬件包括 SLAA666中描述的改进的 ESD 性能。 另请遵循 MSP430系统级 ESD 注意事项(SLAA530): www.ti.com/.../slaa530.pdf

    总之、您肯定应该在设计中使用 MSP430F673xA 器件。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    你好。
    感谢您分享详细信息。

    此致
    江维吉