器件型号:MSP-EXP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
MSP-EXP432随附 OutOfBox 演示。
我开始尝试在 Linux 上的 CCS 之外使用 gcc 编译和重新安装它。 这引起了一些头痛、因为我的工具都已配置并正常工作、但演示仍然根本不起作用。 没有编译错误、没有闪存错误、显然有一些东西被刷写、因为现在演示根本没有运行、或者至少没有任何 LED 闪烁。
然后我尝试使用 CCS 云版本(CCS Linux 安装程序在 Fedora 上的一个奇怪的循环中反复解压缩这两个文件、我真的不会尝试修复损坏的软件;我只使用其他东西)、同样的事情:编译、闪存、不执行任何操作。 已使用 CCS 编译器再次尝试、但它确实起作用、会愉快地闪烁。
然后我备份了、并使用命令行中的常规 GCC 尝试了 SDK 中的常规闪烁示例、效果很好。 使用 dslite.sh 刷写操作正常。 我已经尝试过大约一半的 SDK 示例、它们都可以正常工作。 我发现的唯一不适用于 GCC 的功能是 OutOfBox 演示。
对于新用户来说、有一点 pita、但一旦他们在上面花了足够长的时间尝试常规 SDK 闪烁演示并验证设置、显然就不再重要了。