This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:有关硬件如何调用 BSL 的示例代码

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595010/msp432p401r-example-code-on-how-to-hardware-invoke-bsl

器件型号:MSP432P401R

您好!

根据本 文档  、我可以在复位 MCU 后通过上拉/下拉 GPIO 槽来调用 BSL。

我没有找到一个有关如何覆盖 FlashMailbox 的示例。 下面 "4.8.6.2通过闪存邮箱进行引导覆盖"的文档。

BSL 器件默认已在 MSP432中刷写、还是必须先刷写?

平路机、

Michael

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    MSP432上已存在 BSL。 您无需在中对其进行编程。

    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    您能否向我展示一个有关硬件如何使用 GPIO 引脚调用 BSL 的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    我想确保我理解正确。 在您发布的文档中、您在第4.3.2节"硬件 BSL 调用"中有一个有关如何使用 GPIO 来硬件调用 BSL 的详细示例。
    但是、您要寻找的似乎是一个如何使用 BSL_Params 设置邮箱命令的示例?
    我明白了吗?

    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    是的、我不理解的是:
    "用户必须填充 BSL_Params 的邮箱命令..."

    如何填充邮箱? 是否有显示此内容的示例代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请查看此应用报告- http://www.ti.com/lit/slaa659。 这里有一个有关如何使用闪存邮箱配置硬件调用的示例。

    本文档中讨论的源代码和相关配套资料可从 http://www.ti.com/lit/zip/slaa659下载
     
    如果您对此示例代码有疑问、请查看并告知我们。

    希望这对您有所帮助。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘记提到您应该从上面提到的 zip 文件中查看 BSL_CONFIG 示例。

    此致、

    David