This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:如何在 Launchpad 的 LCD 上打印或显示电压?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594946/ccs-msp430fr6989-how-to-print-or-show-voltage-on-lcd-of-the-launchpad

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSPWAREMSP-EXP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有压电式传感器。 无论我从它获得的电压是多少、我都希望将其打印/显示到 Launchpad 的 LCD 上。 我想知道、是否有任何类型的代码/语句/方程来实现该目的?

供参考的是、压电式传感器是模拟传感器。 因此、我必须使用 ADC 来打开 LED。 此外、我正在使用 Code Composer Studio、我知道如何在 LCD 上打印/显示文字。

非常感谢您的参与。

此致、

Shardul Modi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shardul,

    请参阅 MSPWare 开发工具-> MSP-EXP430FR6989 ->示例(可通过 CCS Resource Explorer 访问)下提供的开箱即用体验代码、或直接从 MSP-EXP430FR6989工具页面 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载

    在相同的资源和 MSP430FR6989工具与软件页面下、也有用于 LCD 控制的基本 C 示例。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我将查看您发布的链接。

    让我重新表述我的问题。

    如您所知、我使用的是压电式传感器、它是模拟传感器。

    我将 P8.4作为模拟输入端口、并在程序中定义。 为了感应模拟输入、我使用 ADC 使用以下代码。

    如果(ADC12MEM0 > 0x800)

    P1OUT = BIT0;

    其他

    P1OUT = 0x00;

    现在、我的问题是、我可以通过任何方法在 LCD 上打印 ADC12MEM0值吗? 我已经尝试了不同的方法,如 myLCD_showChar()和所有这些方法。 但它不起作用。

    再次感谢您的回答和关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码示例中 TempSensorMode.c 的 displayTemp()函数我指向您要查找的内容。 您必须对 ADC12MEM0的每个十进制值使用 showChar 函数、执行逻辑以确定每个值在 LCD 上的显示位置。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。

    我真的很感谢你。

    此致、
    Shardul Modi