This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430FR2633

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595216/ccs-msp430fr2633

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

将我在我创建的 PCB 上拥有的代码加载到微控制器(MSP430FR2633)后、我转到 CapTIvate 设计中心查看按钮何时被按下。 当我尝试选中每个按钮的连接框时、我收到一个错误、即没有连接 HID 设备。 有人知道如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maricela、

    在您创建的电路板上、您是否还引脚排列了 HID 桥 UART 或 HID 桥 I2C 引脚? 是否也为您的代码下载选择了正确的接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定哪些引脚是 HID 桥引脚、但这里是我的 PCB 的副本。 此外、如何检查设置的接口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maricela、

    遗憾的是、您上传的图像分辨率太低、我无法查看。

    就 HID 连接而言、您需要这些连接才能使 CapTIvate 设计中心与 MSP430进行通信。 通常、这是通过 UART 完成的、但也提供了 I2C 选项。 有关详细信息、请参阅技术指南的以下链接。

    从 CapTIvate 编程器的角度来看:
    software-dl.ti.com/.../ch_evm.html

    从带有原理图连接的 HT eMSP430角度:
    software-dl.ti.com/.../ch_evm.html