This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430f5659:msp430F5659 MSPBoot 链接器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595468/ccs-msp430f5659-msp430f5659-mspboot-linker

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用 SPI 编程为 msp430f5659修改 MSPBoot。

我对 MSPBoot 有一些疑问。

首先、MSPBoot 支持 msp430G2553、G2452、FR5739。

MSPBoot 也支持本页 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/594407中的 msp430f5659 

因此、我修改了 msp430G2553_SPI 示例代码。

我想、SPI 示例代码的主代码只是更改寄存器、如 IE2→UCA0IE 等。

对吗?

其次是 msp430G2553_SPI 示例代码中的链接器文件  

我想为 msp430f5659创建链接器文件。

但是、我不知道 lnk.cmd 文件中的 msp430f5659地址是什么。

而且、例如 linkerGen 无法生成 msp430f5659链接器文件。

如何修改 msp430f5659的链接器文件?

谢谢你。

此致

Youngjun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youngjun:

    您的线程链接已断开、但我想您正在讨论以下内容: e2e.ti.com/.../
    您以前也曾获得 e2e.ti.com/.../594407

    正确的方法是、代码中需要对(e) USCI/SPI 模块进行更改。 您将需要在 MSP430FRBoot 的 linkerGen 脚本中提供默认的 lnk_msp430f5659.cmd 文件、以便为大内存模型器件创建自定义链接器文件。

    此致、
    Ryan