This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何使用 LEA

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00929, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595019/msp430fr5994-how-to-use-the-lea

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:TIDA-00929

我 正在开发一款 用于捕获电弧故障的产品。 我需要参考设计 TIDA-00929 演示源代码、 但找不到它。   如何获取演示源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhendong、

    我将向团队核实是否有源代码可与您共享。

    Wei、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、赵贞
    等待您的好消息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhendong、

    请查找 参考设计 TIDA-00929的示例源代码。 它演示了如何配置 LEA、ADC、DMA 和计时器以在 MSP430FR5994中实现 FIR。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Prasanna

    e2e.ti.com/.../tested_5F00_FIR3_5F00_pulsecount.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhendong、

    请单击以验证答案是否对您的问题有帮助。

    Wei、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanna 和 Wei、

    感谢您的回答和帮助。