This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:当 MSP-FET 连接到 MSP-TS430PZ5x100时、使用 MSP430F5438A 的哪个 UART?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/595444/msp430f5438a-which-uart-of-msp430f5438a-is-used-when-msp-fet-is-connected-to-msp-ts430pz5x100

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PZ5X100MSP-FET

MSP430F5438A 的数据表中提到了多达8个 UART,它们可以被使用,即 USCI_A0、 USCI_A1、USCI_A2、 USCI_A3和 USCI_B0,  USCI_B1、USCI_B2、 USCI_B3。

我想知道 当我连接 MSP-FET 连接到 MSP-TS430PZ5x100时、使用的是 MSP430F5438A 的哪个 UART。

从器件管理器中、我可以看到 MSP 应用 UART1已连接。 MSP430F5438A 的哪个 UART 对应 于 UART1?

此致、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-FET 不使用 UART、而是 JTAG/SBW 来访问目标 MCU 的调试器。

    反向通道 UART 通过 JTAG 连接器的引脚12和14 (以及用于可选流控制的引脚10/13)。 原理图和布局显示这些引脚未连接到 MSP-TS430PZ5x100上的任何器件。

    因此、要使应用 UART 工作、必须手动将 JTAG 连接器的信号连接到 USCI 模块的任何引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢克莱明:)