我正在尝试完成一个设计规范-希望只是基于 TI 规范。 我需要为 OANx 使用电阻梯、但其位 (在寄存器定义中)不显示该选项。 侧栏-文档使用 OAxI2(3)与 OAxIA(B)互换。 "系列用户指南"(SLAU144E 和 J) 指示必须查看器件数据表以了解2/3 A/B 连接。 我认为数据表(SLAUS504C) 没有提供明显的澄清(也许它被埋在某个脚注中?)。 回到系列指南、OA 方框图显示了一个馈送 OA-(不可编程)的多路复用器、建议3个选项- 000、001、'else'。 我认为"其他"是阶梯。 最后、我查看了使用 OA 作为比较器的代码示例 - msp430x22x4.oa.01.c -但在似乎是注释错误和有限注释之间、这无助于解决我的困境。 所以… 在哪里可以找到运算放大器寄存器位定义的更精确定义?