This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [MSP430F1232]什么#39;s 的结温?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1232, MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593263/msp430f1232-what-s-the-junction-temperature

主题中讨论的其他器件:MSP430F1232MSP430F5438

大家好、团队成员

我有一位客户询问 MSP430F1232的结温是多少。

感谢你的帮助。

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了你的问题。 我尚未在数据表中找到答案。 请允许我有一些时间询问内部问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的理解、由于 MSP430是低功耗器件、不会产生太多热量、因此结温与自然通风温度的变化不大。 例如、在 MSP430F5438中、这显示在数据表第5.3节中。

    下面是一些讨论这一点的其他主题:

    e2e.ti.com/.../233932
    e2e.ti.com/.../202761
    e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您是说结温与自然通风温度相同吗? 但这似乎与结温的公式不匹配。

    您可以确认这一点吗?

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、由于 MSP430的功耗非常低、结温非常接近自然通风温度。

    -尼马