请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 数据表规定了48MHz 的最大 CPU 频率。
数据表的表5-11说明了46.162MHz 至49.836MHz 时的 DCO 中心频率范围5以及31.36MHz 至52MHz 的 DCO 频率范围5。
当49.836MHz 和52MHz 超过48MHz 的规格时、如何向客户保证 DCO 频率范围5受支持? 是否有任何正式文件对此进行澄清?