请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 您好、先生、
我正在开发基于 SPI 模块的代码。 现在、我正在处理与 SPI (4引脚模式)相关的示例代码。 我的疑问是、我要向从器件发送数据(0x01)、并使用相同的数据回传给主器件。 但在逻辑分析仪中、我注意到了以下数据。 当我进行调试时、我在主设备中得到0x01、在从设备中得到0x80。 我的代码中是否存在问题、或者是否存在其他问题。(注意:A2引脚未连接)。 如果可以、我想将同一个 UC 与 BLE 连接。