This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:MSP430AFE253 32KHz 晶振源

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP430F6733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594923/msp430afe253-msp430afe253-32khz-crystal-source

器件型号:MSP430AFE253
主题中讨论的其他器件: MSP430F6733

您好!

查看 MSP430AFE253数据表、似乎无法将 LFXT1源与32KHz 晶振一起使用。

是真的吗?

哪种更省电的方法可以获得1秒的时间来从 SD24获取数据?

我尝试了 VLO、但它非常不稳定:远离良好的时钟。

请给我建议。

提前感谢

Dario Rastelli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFE253确实没有 LFXT1。

    为了获得精确的定时、使用一个频率至少为400kHz (对于 XT2)的晶振、或者使用一个外部定时器芯片、或者用其它型号替代 AFE253。

    是否确实需要准确的采样时序? 需要多大的精度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我需要根据特定的周期(以秒为单位)在特定的时间保存样本(必须长时间执行、因此必须准确以避免漂移...)

    可以选择使用400kHz 的 XT2、但会增加功耗。

    我还将评估其他选项(至少使用3个 SigmaDelta ADC)作为 MSP430F6733:我看到这种方法支持具有内部 RTC 的32KHz 晶振。  

    您能给我一个关于这种可能选择的反馈吗? 还有更好的选择吗?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要多高的精度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到我希望将日期保持一致至少1年、但可能有30分钟的容差。

    因此1年=12*30*24*3600 =31.1Msec

    精度可能< 1800/31M =约50ppm

    正确吗?

    通过快速检查数据表、我没有找到 RTC 的精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要从晶振获得一个时钟周期、RTC 就会递增计数。

    晶体通常为50ppm 或更高。