This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:器件受欢迎性支持/采购问题和 BSL 更换问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP430F5359, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594892/msp430f5359-part-popularity-support-sourcing-problems-and-bsl-replacement-issues

器件型号:MSP430F5359
主题中讨论的其他器件:MSP430F5659MSPBSL

我正在研究使用 MSP430F5659IPZ 控制器通过基于 UART 的 BSL 来促进展位负载。 目前、我的设计原型使用的是 USB 版本的 MSP430F5659芯片。 这对我来说是个问题、因为我无法使用 USB 进行引导加载、所以 BSL 应该被 UART 定向 BSL 取代。 但是、从市场的一窥、我就会感觉这款器件在制造商中并不那么受欢迎。 我脚很冷、我正在重新思考如何使用 MSP430F5659IPZ 芯片、尽管我必须更换 BSL。 这将引导我回答两个问题:

MSP430F5359IPZ 是否真的不那么受欢迎、在支持、生命周期和采购方面、这是否是一个问题?

2.如何在 MSP430F5659IPZ 上将 USB BSL 完全替换为 UART BSL? 我想使用 JTAG 编程器。 我不知道这方面有什么问题吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、跳过、

    MSP430F5359的生命周期与 MSP430F5659的生命周期相同、因为它们属于同一系列。 采购必须由您选择的分销商处理、但只要您的所需数量与零件的交货周期相关、就不会出现任何主要问题。

    关于替代 MSP430F5659或 MSP430F5359内的 BSL、请参阅我们的 MSPBSL 页面以了解更多信息。 这可以通过 JTAG 来完成、如我们的定制 BSL 文档中所述。