This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/MSP430FR2433:Programming Fram in Production

Guru**** 2553800 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-GANG, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594816/compiler-msp430fr2433-programming-fram-in-production

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-GANG

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们制造的器件必须具有唯一的地址、因此在生产过程 中、我们需要一个工具来实现这一目的。

我尝试了 uniflash、但未找到任何写入特定 fram 地址的选项。

最适合这种情况的解决方案是什么?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    在这里、MSP-GANG 生产编程器将是您的最佳选择。 您可以在脚本模式下使用它、以便同时对多达8个器件进行编程、同时允许自定义指令、例如唯一地址编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我开始考虑使用地址0x1A0A-0x1A0D 中的4字节 MSP430fr2433批次晶圆 ID 作为每个器件的唯一地址代码的想法。 这会更容易。


    您对此有何看法? 此 ID 是否真的唯一?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到一个晶圆上大约有10000个器件、可能没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但在这种情况下、我可以使用地址0x1A0E - 0x1A10中的批次晶圆 ID 和裸片(x、y)位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设批次/晶圆意味着批次和晶圆、而不仅仅是批次、那么您应该是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Eduardo Bernardi"]但在这种情况下、我可以使用地址0x1A0E - 0x1A10中的 Lot Wafer ID 和 Die (x、y)位置。[/引用]

    批次晶圆 ID 与裸片 X / Y 位置的组合是唯一的。

    无论如何、对于生产(和生成自定义唯一串行)、可以使用我的 SBW+(类似 MSP-GANG 的)闪存器。
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/522126/1897989#1897989

    它还在 Get 器件命令期间显示唯一批次晶圆/裸片 X /裸片 Y。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白。 再次感谢!!!