This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:用于5659上的 UART 的闪存器件引导加载程序(预编程有 USB BSL)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594902/msp430f5659-flash-device-bootloader-for-uart-on-5659-which-comes-preprogrammed-with-usb-bsl

器件型号:MSP430F5659

msp430f5659针对 其 USB 端口提供了预编程的 Boostrap 加载程序(BSL)。  


该文档显示"还为具有 USB 模块的器件提供了 UART BSL、用户可以通过更换预编程的出厂预编程组件将该模块编程到 BSL 存储器中"

有人对此有任何经验吗?  TI 是否有可实现此目的的代码?  

我们想使用5659、实际上我们已经在设计中使用了它、但需要使用 UART 引导加载程序、我们不想更改 IC ( 我看到5359具有 UART BSL)

有经验的人吗?  

感谢您的帮助、

DUBS


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以将出厂默认 BSL 替换为自定义版本。 有 TI 开源示例。
    http://www.ti.com/tool/mspbsl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对创建定制 BSL 不太感兴趣、因为我只是将使用 USB 引脚的预编程 BSL 替换为使用 UART 端口的 UART BSL。

    我想可能还有其他人这么做、也许有一个脚本已经在那里做了?

    谢谢
    DUBS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这在 TI 开源 BSL 示例内部。

    所有具有可更新(存储在闪存中) BSL 的器件都有最新的 USB/UART/I2C 出厂版本。 如果找不到二进制文件(TI txt 文件)、只需在选择器件作为目标的情况下重新生成源文件(适用于您的器件系列)。 而不是用 SBW 或 JTAG 替换(解锁/擦除/写入)出厂 BSL。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/553151/2021989#2021989