This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:Code Composer Studio 的 Windows 10安装版本:7.1.0.00016 Wuy't 运行 MSP-FET 恢复

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-FET, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594756/ccs-msp430fr6989-windows-10-install-of-code-composer-studio-version-7-1-0-00016-won-t-run-msp-fet-recovery

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-FETMSPDS

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我刚刚在 Windows 10系统上安装了 Code Composer Studio 版本:7.1.0.00016、并尝试在 MSP430FR6989 Launchpad 上部署代码。

最初我会收到一条消息:

初始化仿真器时出错:
MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击"Update"按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。

更新期间请勿拔下接口插头。

选择更新后、我收到错误 、Launchpad 被欺骗:

MSP430:初始化仿真器时出错:连接的 MSP-FETs/eZ-FET 调试器之一需要恢复。 选择"恢复"以开始恢复过程。  注意:恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到您的系统。
MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

我一直在看、这似乎是 Windows 10 USB 驱动程序的错误。 当我转到运行 CCS 6的 Windows 8笔记本电脑时、我可以完成恢复过程、并再次对 Launchpad 进行编程。 但是、我想让它在 Windows 10上工作。

驱动程序:目前、连接 Launchpad 会导致出现"USB 复合设备"。

此外、目前有一个始终存在的"Texas Instruments USB 3.0 xHCI 主机控制器"驱动程序、但我不知道这是 CCS 7安装的一部分还是 ADC Pro 的一部分、也安装在系统上。

我找到了以下链接: e2e.ti.com/.../456641 MSP-FET/eZ-FET 恢复失败

我还发现了一些其他线索、但没有结果。

我已经运行了 DBInst64.exe。

我已检查:我的 C:\Windows\INF 文件夹中有 USB.inf 文件。

我已下载并运行 ti_msp430driver_setup_1.0.1.0.exe

我在 C:\ti\ccsv7\ccs_base\DebugServer\drivers 中找不到任何 txt 错误日志文件

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joachim、

    我会尝试此处的空白板并删除系统中当前的任何驱动程序、然后运行 www.ti.com/mspds 上的独立驱动程序设置程序包