请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5259 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:TI-RTOS
您好!
在我的应用中、我使用2个 MCU -主 MSP430和辅助 CC2650进行通信。 MSP430通过 UART 通道将消息推送到 CC2650 (发送到 SPP_BLE_server)
"应用程序级 消息"分为3个子消息"、由报头、报文正文和报文组成、所有3个子消息均使用 UART_write() API (以阻塞模式运行)发送。
现在、我经历了一个奇怪的现象-
一个任务开始在信标/邮箱上运行、并且需要从主 MCU 发送 N 条消息(请记住、通过软件的较低级别的级别、每条消息被进一步细分为3个子消息)。
第一条消息(3个子消息)发送比较后续(N-1)消息需要很长时间、感觉 UART 需要唤醒和重新初始化或第一条消息上的某个内容。
我已经对所有潜在的锁定机制/ gateMutexes 等进行了注释、但我对第一条消息的响应一直非常慢(无论消息长度如何)
我在实现 SystemAnalyzer (系统挂起在 Memory_alloc()调用上)方面遇到困难,因此目前无法获得更精细的分辨率。
这种泥石反应的原因可能是什么?
任何注释 IIS 都是赞赏的。
谢谢