This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5308:USCI I2C 映射

Guru**** 2528820 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594274/msp430f5308-usci-i2c-mapping

器件型号:MSP430F5308

大家好、团队、

您能帮助澄清 MSP430F5308的映射功能吗? 具体而言、我在数据表的表1中看到、由于 PT 和 RGZ 封装中不包含端口3引脚、因此只有 RGC 和 ZQE 封装支持2个 I2C 通道、 但是、我还看到表8中端口4的映射功能中列出了 USCI_B0。 是否可以将两个 I2C 模块映射到 P4端口? 例如:

引脚4.1/4.2 = USCI_B1 I2C 端口

引脚4.6/4.7 = USCI_B0 I2C 端口

此致、

Casey McCrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表1表示 PT/RGC 封装没有 USCI_x1外设。
    但是、表56明确指出、RGC 模型中同时存在 USCI_x0和 USCI_x1外设(及其中断)。

    我更信任 TLV 表。 我想表1显示了默认情况下可用的引脚连接、并且确实可以重新映射某些 P4引脚以使用 USCI_x1。
    但最快的发现方法是尝试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Casey、

    从封装和器件的角度来看、由于引脚和端口映射外设的默认映射、我们仅列出较小封装中可用的一个 I2C。 所有端口4均可用于此器件上的端口映射、而两个 USCIBx 模块均可用于端口映射。 因此、您可以将器件配置为在较小的封装中具有两个 I2C 端口、但您必须在 SW (也称为配置端口映射模块)中执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jace!