This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:ADC A9上的测量

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594436/msp430f5342-measurment-on-adc-a9

器件型号:MSP430F5342

你(们)好

我想使用 内部2.5V 基准电压测量 MSP430F5342上的 P5.1 (ADC A9)上的电压。 高达2、8V 的电源。
测量 总是错误的、并且永远不会稳定。 当我在其他通道(A0、A1、...)上测量时,测量 是可以的。

通道 A9是否可能不能用于测量具有 内部2.5V 基准的电压?

在 MSP430F5342数据表中、A9引脚有两个选项: A9/VeREF-和 A9/VREF-。 可能有问题...

感谢您的任何建议和意见。

以下是我的寄存器设置:

P5SEL |= BIT1;
REFCTL0 &=~REFMSTR;
ADC12CTL0 = ADC12SHT02 + ADC12ON + ADC12REFON + ADC12REF2_5V;
ADC12CTL1 = ADC12SHP;
ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1 + ADC12REF2_5V;ADC12CR_0 = ADC12BRID_

+ ADC12_INESR

+ ADC12_RE_0 + ADC12BRID_+ ADC12/ ADC12_INESR = ADC12_RE_ RE_ RE_ RE_ RE_ RE_ RE_+ ADC12/ ADC12BR_CLK + ADC12/ ADC12_CLK + ADC12/ ADC12BRID_ RE_0 + ADC12_INESR = ADC12_CLK + ADC12/ ADC



_interrupt void ADC12_ISR (void) 
{
ADC12IFG &=~0x01;
} 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、测量错误/无、因为引脚 P5.1上没有电压(因为 PCB 连接不良)。

    总之、我仍然对引脚 P5.1/A9功能 A9/VeREF-和 A9/VREF-感到好奇。
    假设 A9/VeREF-是 AD 转换器的输入电压基准。
    但"A9/VREF-"函数是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MihaKorosec、

    感谢您提供帖子的更新。 Vref-/VeREF-是指 ADC 针对两个源的基准电压负端子、这两个源为内部基准电压输出或外部施加的基准电压。 此类基准选择可通过 ADC12MCTLx 寄存器的 ADC12SREFx 位进行选择。

    此致、
    Ryan