This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430fr2633:采用 msp430fr2633的容性土壤湿度感应

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594249/msp430fr2633-capacitive-soil-moisture-sensing-with-msp430fr2633

器件型号:MSP430FR2633

尊敬的:

我的问题很简单。 您是否认为可以使用 msp430fr2633测量土壤湿度?

我已经为 HID 做了一些电容设计,但这是另一件事:)

我的想法是使用干燥土壤中获得的值对传感器进行基线测量、然后进行测量和比较。

您认为这是可行的吗? 自电容测量还是互测量? )

请告诉我您的意见!

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazola、

    这是一个有趣的用例。 在我看来、您需要使用自电容模式才能从传感器获取范围。 我认为彻底检测潮湿程度是不可能的、但您可能能够间接地进行检测。 您可以将其视为基于接近的用例。 传输介质(即玻璃、空气、土壤等)的水分会增加灵敏度。 但是、如果您要找到一个卡在土壤中并有一个与传感器耦合的移动平台的设备。 如果传感器位于顶部并直接连接到土壤、则可以将平台向传感器移动、直到记录触控。 湿度越大、意味着灵敏度越高、因此检测触摸的距离越长。 在记录触摸之前、平台与传感器的距离越近、土壤理论上就越干燥。 干土壤和湿土壤之间的距离因土壤而异、因此您需要一个不同土壤成分的数据库。

    当然、如果传感器直接接触接地、我不是这样做的。 每次在土壤上涂抹时、您可能必须进行初始校准。 这只是一个想法、但不确定 TI 是否会起作用。