This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:如何使用 DriverLib 在 A1引脚上使用 ADC 进行采样

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594078/msp430fr2311-how-to-sample-with-adc-the-a1-pin-using-driverlib

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我尝试将 ADC 与 A1输入引脚一起使用、但出于某种原因、"ADC configureMemory"函数中的输入源以 ADC_INPUT_A2开头。

谢谢、

Shachar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Schachar、您好!

    ADC 输入 A1可供您使用。 遗憾的是、对于 DriverLib 实现、它并不明显、因为它与其他输入的格式不同。 A1输入与 DriverLib 中的 ADC_INPUT_VEREF_P 相同。 我认为、它的措辞是为了表示 A1输入和 A0 (即 ADC_INPUT_VEREF_N btw)的双特性。 我将请求更新此器件的 DirverLib、以在当前实现之外包含 A0和 A1输入的单个转换器、因此更明确的是、您也可以将它们用作正常输入。