This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:AUXVCC 引脚连接

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594103/msp430f6779a-auxvcc-pin-connection

器件型号:MSP430F6779A

你(们)好

目前正在进行一个具有 MSP430F6779A 控制器的能量计项目。我的设计中没有使用任何辅助电源。

由于我不使用任何辅助电源、建议在这些引脚(AUXVCC1至3)中使用去耦电容器还是保持悬空?

请回复

谢谢、此致

Lakshmy V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmy、

    有关 在不使用辅助电源时连接 AUXVCC 1、2和 AUXVCC3的详细信息、请参阅用户指南4.1辅助电源子系统简介中的注释。