This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP-TS432PZ100修订版1.3中的48MHz 晶体

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593045/msp432p401r-48mhz-crystal-in-msp-ts432pz100-rev-1-3

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: MSP-TS432PZ100

你(们)好

我正在学习 MSP432P401R 并阅读 MSP432TmSimpleLinkTm微控制器硬件工具用户指南(修订版 B)

http://www.ti.com/lit/pdf/slau571

我对晶体有一些问题。

在 MSP432P401R 的数据表中、建议的 HXFT 工作条件为...

但在 MSP-TS432PZ100修订版1.3中、目标插座板...

Q3 是晶振48.00 MHz 12.0PF SMD (EPSON FA-238 48.0000MB-W0、 support.epson.biz/.../doc_check.php)

ESR = 40 Ω、CL = 12pF

根据公式: CL =((C x C)/(2 x C))+ Ctray (2pF~5pF)

 

问题1) Q3的 ESR 不适合 建议的工作条件。 为什么?

问题2) C=22pF 是 C_HFXT?  

问题3) TI 为何在电路板上使用 C=22pF?

 

任何回答都很有帮助、感谢您花时间阅读此帖子。

电源

文档中的一些图如下图...这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    于雄

    我已经联系过可以帮助您解决此主题的人。 请留出一些时间让他们了解这一点并做出相应的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yu Hung、

    MSP-TS432PZ100目标插座板中使用的晶体与数据表规格不完全匹配的原因是、由于 PCB 上的信号路径增加、并通过插座本身、电路板设计中的插座会显著改变晶体行为。  我们进行了一些测试、发现设计功能中显示的晶体和负载电容器与目标插座板中预期的一样、因此我们使用了它。  目标插座板不是用于晶体布局的参考设计、而是用于实现器件所有可能功能的平台。

    在设计定制 PCB 时、我们建议遵循数据表中设置的规格。  此外、请查看 MSP 32kHz 晶体应用手册。  虽然该应用手册专门针对32kHz 晶振、但仍有许多适用于任何晶振电路的信息。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。

    实际上,TI 在 MSP432P401R LaunchPadTm开发套件中使用了相同的晶体。

     在以下链接中找到 MSP-EXP432P401R 硬件设计文件。

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP-EXP432P401R/latest/index_FDS.html

    晶振为 48.00 MHz 12.0PF SMD、DigiKey FA-238 48.0000MB-W0-ND。

    LaunchPad 不使用套接字。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LaunchPad 根据所做的其他一些内部决策使用相同的晶体。 我们针对 LaunchPad 的预期运行条件(例如室温等)测试并验证了该特定晶体的功能、并对性能感到满意。 我们建议遵循定制电路板的数据表中的规格、以保证功能正常。 如果您想在设计中放置超出我们建议范围的器件、您需要验证您的性能是否正常。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    谢谢。

    BTW、图1-10如何?

    我不知道它们是什么意思。

    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图1-10显示了部件的装配图。  您在上面发布的图像似乎是在某种程度上被干扰的。  实际图像如下所示。  如果以上是您下载的 PDF 版本、您可能需要重新下载 PDF。