This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:TIDA-00120的修改版本

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594067/tida-00120-modified-version-of-tida-00120

器件型号:TIDA-00120

您好!

太阳能 MMPT 电池充电。

 

http://www.ti.com/tool/TIDA-00120#tiDevice

 

我们的要求如下:

 

输入电压:96V

输出电压:84V

输出电流:20A

 

请告知我们上述设计是否支持。

 此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Atul、
    您需要更改此设计的功率级,因为它支持12/24V、20A 输出...

    此致、
    Vikas Chola