This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:外部 SPI 闪存

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594001/msp432p401r-external-spi-flash

器件型号:MSP432P401R

您好!

参考手册中与闪存相关的部分主要讨论如何访问 MSP432中的内部闪存。

如何访问(读取/写入) MSP432中的外部 SPI 闪存?   是否提供了 API?   我可以参考的任何示例应用程序?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您在论坛上发帖!
    我建议从 SimpleLink MSP432 SDK 开始。
    有两种方法可以实现此目的:
    1) 1)从 www.ti.com/.../simplelink-msp432-sdk 下载 MSP432 SDK
    安装 SDK 并使用 TI 驱动程序(功能 SPI 示例)或 DriverLibrary (外设配置)查看 SPI 示例。
    2) 2)使用 SDK 进行在线评估和开发、方法是使用 dev.ti.com--> Resource Explorer -> Software -> SimpleLink MSP432 SDK。
    SPI 示例可在以下位置找到:
    示例-->开发工具--> MSP-EXP432--> TI 驱动程序

    您还需要解析外部闪存数据表、以了解外部存储器的特定于协议/实现的详细信息。
    查看示例、如果您有疑问、请返回我们!

    此致、
    Priya