This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:在 Code Composer Studio 中成功测试后、在 Energia 中使用 I2C 与2个 Launchpad msp430g2553时出现问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593603/msp430g2553-problems-using-i2c-in-energia-with-2-launchpads-msp430g2553-after-having-tested-in-code-composer-studio-successfully

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: Energia

大家好。

我以前在  Code Composer Studio 中对 msp430g2553 launchpad 进行编程 、但这次我需要使用 Energia 通过 i2c 将2个 MSP430相互连接、 我使用 Code Composer Studio 对这两个 MSPS 进行了编程 (断开两个 LaunchPad 上绿色 LED 和引脚 p1.6之间的跳线、并使用10k 上拉电阻器连接 LaunchPad 的 p1.6和 p1.7引脚)、一切工作正常。 但是、当我 使用 Energia 并使用示例程序 MASTER_READER 和 SLAVE_SENDER 对 LaunchPad 进行编程时、sda 和 SCL 信号保持高电平 、而不会再出现其他情况。  我首先尝试连接从器件、然后连接主器件、我也尝试先连接主器件、之后连接从器launchpads msp430g2 pins maps件、我尝试使用 p2.1和 p2.2引脚、如图所示。不起作用。

请,我事先需要帮助和感谢大家