主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PZ5X100
团队、
使用 TI MSP-TS430PZ5X100 1.3版在 MSP430F5438A 修订版 F 和修订版 H 上测试定制代码:
在运行时、CPU 跳转至未定义的地址、执行中断。
->这种情况发生在 MSP430F5438A 修订版 F 器件的10个中的7个
-> MSP430F5438A 修订版 F 的10个中有3个和 MSP430F5438A 修订版 H 的10个中有10个正常工作/符合预期。
TI MSP-TS430PZ5X100硬件未修改。
软件中未使用 PMM 和 DMA。
正在对 SW 侧进行一些调查、以尽可能缩小问题的范围。 将检查 PMM 和 UCS 配置。
稍后将提供一些详细信息(如果使用 MSP430驱动程序、CCS 和编译器版本等)。
有什么意见/建议可以缩小您可以提供的问题的范围?
提前感谢、
Anthony