This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A::MSP-TS430PZ5X100与 MSP430F5438A 修订版 F/修订 版 H - CPU 在运行时跳转到一个未定义的地址

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593141/msp430f5438a-msp-ts430pz5x100-with-msp430f5438a-rev-f-rev-h---cpu-jumps-to-an-undefined-address-at-run-time

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PZ5X100

团队、

使用 TI MSP-TS430PZ5X100 1.3版在 MSP430F5438A 修订版 F 和修订版 H 上测试定制代码:
在运行时、CPU 跳转至未定义的地址、执行中断。
->这种情况发生在 MSP430F5438A 修订版 F 器件的10个中的7个
->
MSP430F5438A 修订版 F 的10个中有3个和 MSP430F5438A 修订版 H 的10个中有10个正常工作/符合预期。

TI MSP-TS430PZ5X100硬件未修改。
软件中未使用 PMM 和 DMA。
正在对 SW 侧进行一些调查、以尽可能缩小问题的范围。 将检查 PMM 和 UCS 配置。
稍后将提供一些详细信息(如果使用 MSP430驱动程序、CCS 和编译器版本等)。

有什么意见/建议可以缩小您可以提供的问题的范围?
提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    您能否尝试在所有修订版上加载简单的闪烁程序、并查看 CPU 是否跳到错误的位置? 这是仅在器件连接到调试器时发生的、还是无论发生什么情况都发生?  

    最后、这些症状听起来类似于 JTAG27。 请在 MSP430F5438A 器 件勘误表中查看这一点、并让我知道这是您遇到的情况、以及解决方法是否能让您重回正轨。

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您的反馈。

    在未连接 JTAG 的情况下也发生了此问题。 我收到了客户的反馈、现在似乎可以解决:
    "我们似乎需要在更高时钟频率下改进 Vcore 设置的固件。 我们已完成此操作,并在“故障”设备上测试了新固件。 这些设备现在运行正常。"

    再次感谢。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、您好!

    内核电压不足肯定会导致这些类型的问题。 感谢您的更新!

    此致、
    Caleb Overbay