This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:MSP430FR2111 IO 支持电容式触控?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593301/msp430fr2111-msp430fr2111-io-support-capacitive-touch

器件型号:MSP430FR2111

尊敬的 TI 员工:

在 FR2111‘s 数据表中,FR2311似乎支持电容式触控,但是当我浏览端口原理图以了解详细信息时,我没有看到类似 G2303的振荡电路。

因此、我需要您的确认、非常感谢。

FR2111功能块。

FR2111 端口:

G2303:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430FR2111支持电容 式触控。 FR2111使用的技术与 G2303称为 CapTIvate 的技术不同、因此您看不到相同的内部电路。 您可以在此处了解有关它的更多信息: CapTIvate 技术

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    我知道、只有 MSP430FR26x2、MSP430FR25x2支持 CapTIvate。  MSP430FR2111没有 CapTIvate 触控模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我比自己提前了一点。 您可以回答、MSP430FR2111没有 CapTIvate。 但是、我可以确认所有 GPIO 都可以配置为电容式触控 IO、如器件数据表中所述。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Caleb Overbay