This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5739:通过 I2C 与 MPU9250 (加速计和放大器;陀螺仪)相连

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593664/ccs-msp430fr5739-connecting-with-mpu9250-accelerometer-gyro-through-i2c

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

是否有人成功地将这两者结合使用? 如果是、是否有任何示例代码? 我们正在尝试从 MPU9250读取并在 CCS 控制台上打印它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑:要更具体、请使用 MPU 9250 SparkFun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    TI 提供了 I2C 通信的一般示例、并由终端用户对该器件进行编程、以便与所连接的 I2C 器件进行专门通信。 这是由于 MSP430所连接的器件有很大的变化。 该器件的论坛的其他用户可能会提供一些示例。 快速 搜索 E2E 论坛就可以看出这一点。

    否则、请参阅位于 MSP430Ware 内的器件 I2C 示例。 MSP430ware 位于 CCS 内的 TI Resource Explorer 内、或云版本位于 www.dev.ti.com 内

    如果需要进行其他调试工作、请参阅以下应用手册。 MSP430 MCU 上常见 eUSCI 和 USCI 串行通信问题的解决方案