This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311的配电

Guru**** 2767905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593675/msp430fr2311-the-power-distribution-of-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311

尊敬的专家

我们是否有任何有关 MSP430FR 串行芯片配电的文档?

例如、客户希望了解每个内部模块的功耗或状态定义或其他模块。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试阅读 数据表 (SLASE58B)?

    表"5.11典型特性–每个模块的电流消耗"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jefferey、

    正如 Ilmars 所指出的、数据表中有一个部分涵盖了每个模块的典型电流消耗值。 该值位于器件内核的电流消耗之上、该电流消耗取决于有源与 LPM。