This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5849:MSP-FET430UIF Spy-Bi-Wire 连接

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593378/msp430fr5849-msp-fet430uif-spy-bi-wire-connection

器件型号:MSP430FR5849
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

您好!

TI wiki 和 FR5849数据表都显示了 Spi-bi-Wire 连接、如下所示:

1:RST、2:VCC、7:TST、9 GND

http://processors.wiki.ti.com/index.php/JTAG_(MSP430)

http://www.ti.com/product/MSP430FR5849/datasheet/applications-implementation-and-layout

但我没有找到任何设备。

如果我使用以下连接、包括 R2:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/JTAG_(MSP430)#Spy_Bi-Wire_.282_Wire_JTAG.29_for_MSP430F2xx.2C_MSP430G2xx.2C_and_MSP430F4xx

它的工作原理。

是否有人可以解释数据表中显示的引脚分配为何不起作用?

我使用了一个旧的灰色 MSP-FET430UIF v1.4a、这很重要吗?

此致、

环路2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了你的问题。 您能否提供连接的图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我尝试使用的连接。

    此致、

    环路2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是尝试遵循完全相同的原理图。 我使用了自己的 MSP-FET 工具并将其连接到 MSP。

    以下是一些图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我成功对器件进行编程。 请查看我的连接、看看您的连接是否不同?