This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:读取一个极低结果字符串时需要中断

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593482/msp430f5529-the-need-of-interrupts-when-reading-a-very-low-fruquency-string

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430F5229

您好!

我对 MSP430世界非常陌生、我使用它执行了我的第一个项目。

Q1:我得到一个4位输入字符串,该字符串的变化非常缓慢(~ 0.5Hz),我想读取它并执行与其特定值相关的操作(让我们称之为“例程 A”)。
按照我目前的理解、我应该将 P1引脚配置为输入和中断引脚、然后在每次从这些引脚获取中断时调用我的操作例程。

是否有更简单的方法在不使用中断的情况下实现它?  
如果没有输入字符串、我不在乎发生了什么。

Q2:msp430F5229的电压电平是否为3.3V? 我在数据表中发现它有问题。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q2:F5529将在3.3V 下运行全功能。 它可以在低至1.8V 的较低速度下运行(请参阅 SLAU208P 图2-1)。
    问题1:您想使用4个 GPIO 引脚并行接收4位消息吗? 这是可以的、您可以使用中断。 或者、您可以每<=1秒轮询一次(1.0Hz -记住奈奎斯特)。

    您应仔细考虑该协议、具体而言:
    A)您如何知道新消息何时到达? 一个可能的规则是值的改变(在引脚上)表示一个新消息。
    b)消息之间的引脚会发生什么情况? 如果采用上述规则,发送方需要保持其信号稳定。 (如果不是、您需要某种确认、并且您可能无法使用中断。)

    其他需要注意的事项:
    1) 1)您需要在收到每条消息后反转 P1IES。 一种方法是将当前的 P1IN 位值存储到相应的 P1IES 位中。
    2) 2)看到消息指示器(即至少一个位已更改)后、您可能应该多次读取这些位以确保信号已稳定(这是去抖的变体)。