This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:BSL18将在下一版本中修复?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593277/msp430fr2433-bsl18-to-be-fixed-in-next-rev

器件型号:MSP430FR2433

团队、

我们正在与一家需要 I2C BSL 功能的公司合作、并且受到主机处理器的严格 GPIO 限制。 根据 BSL18、一个空白复位矢量将不会触发 BSL。 问题:

1.何时修复此错误? 它出现在芯片修订版本 A 中

2、如果修复、ETA 是什么?

如果不是固定的、我们还可以使用哪些支持 I2C BSL、16k FRAM 或类似器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将在内部与一些联系人联系、以了解该器件的下一个修订版本。 我会告诉您我听到的内容。

    遗憾的是、没有任何不受 BSL18影响的好替代方案。 我了解客户在主机处理器上的 GPIO 有限、因此不能使用 RST 和 TEST 引脚权变措施。 但是、如果器件已经被编程、您可以通过主应用程序调用 BSL。 这是可行的选择吗?

    此致、
    Caleb Overbay