This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5972:MSP430FR5972 ADC12和 COMP 功能设置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593374/msp430fr5972-msp430fr5972-adc12-and-comp-function-setting

器件型号:MSP430FR5972

大家好、

在数据表的第9页中、我们可以看到 P9SEL1和 P9SEL0全部设置为1、端口功能为 Axx 或 Cxx、但没有使用 Axx 或 Cxx 的信息。  

用户指南中也没有太多信息。 它是否由 MCU 内核自动选择? 请帮助澄清。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 ADC12INCHx 和 ADC12CHxMAP 设置选择引脚时、ADC 使用该引脚。
    当 CEIPSEL/CEIMSEL 设置选择引脚时、比较器使用该引脚。

    如第6.11.22.1节中的图6-5所示、ADC 和比较器都可以通过模拟开关连接到引脚。 理论上、两者可以同时处于活动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否解决了您的问题?